オペレーター NativeTrgPortIn

Operator Library: Hardware Platform

NativeTrgportIn オペレーターは、microEnable のデジタル入力へのインターフェイスを提供します。 このオペレーターからは、最初の4つの入力トリガーピンにアクセスできます。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Output Links TrgI1、信号出力
TrgI2..TrgI4、信号出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Output Link TrgI1 Output Link TrgI2..TrgI4
Bit Width 1 TrgI[1]]
Arithmetic unsigned TrgI[1]
Parallelism 1 TrgI[1]
Kernel Columns 1 TrgI[1]
Kernel Rows 1 TrgI[1]
Img Protocol VALT_SIGNAL TrgI[1]
Color Format VAF_GRAY TrgI[1]
Color Flavor FL_NONE TrgI[1]
Max. Img Width any TrgI[1]
Max. Img Height any TrgI[1]

パラメーター

None